Page Options
terms & conditions of use

この Web サイト (Skyworks の「サイト」) は、Skyworks Solutions 社が所有し運営するものです。Skyworks Solutions 社は、業界をリードするワイヤレス半導体の企業で、モバイル通信アプリケーションに向けた RF と完全なセルラー システム ソリューションに特化しています。

以下の「使用に関する規約と条件」(「規約と条件」) は、URL www.skyworksinc.com にある Skyworks サイト、およびそのサイトで提供されるサービスに関する使用を規定するものです。 以下の規約と条件を良くお読みください。以下の規約と条件に同意できない場合、このサイトの使用を中止してください。

このサイトのコンテンツは著作権で保護されています。 Copyright c 2000-2003 Skyworks Solutions, Inc. - All rights reserved. このサイトのコンテンツの一部またはすべては、これらの規約に従っていない場合、Skyworks からの事前の書面による許可なしで、いかなる形式による複製、転送、配布、保管することは禁止されています。

Skyworks サイトを使用することにより、貴方は、これらの規約と条件およびすべての適用可能な法律と規制に従い、これにより法的に制限されることを理解し、同意します。 Skyworks は、これらの規約と条件をいつでも変更し、Skyworks サイトでの公表直後に有効にする権利を保持します。

これらの規約と条件は、一時的に使用できない、または Skyworks が近い将来追加すると予測するサービスまたは機能にも適用されます。 いくつかのサービスまたは機能は、追加の規約またはこれらの規約と条件以外の規約により規制されることがあります。 追加または異なる規約が適用される場合、Skyworks はこのサイトで通知し、良く読んでいただくように促します。

商標
特に指定のない限り、すべての製品およびサービス名、スローガン、カスタム グラフィック、アイコン、ロゴ、サービス名は、Skyworks の登録商標、非登録商標、商標またはサービスマーク (「マーク」) です。 その他すべての商標またはサービス マークは、それぞれの所有者のものです。 Skyworks の書面による同意書なしで Skyworks マークを使用することは、固く禁じられています。 このサイトへのアクセスは、含蓄的に、禁反言またはその他、また Skyworks 社またはそのサードパーティの事前の書面による許可なしで Skyworks サイトの任意のマークを使用するライセンスまたは権利を付与するとは解釈されません。 質問がある場合、E メールを webworks@skyworksinc.com、ATTN: SKYWORKS LEGAL DEPARETMENT に送信して、Skyworks 法律部門までお問い合わせください。 SKYWORKS LEGAL DEPARETMENT

著作権
特に指定のない限り、テキスト、サイト デザイン、グラフィック、ロゴ、アイコン、イメージ、音声、ビデオ チップおよびその選択、組立部品、アレンジを含む、Skyworks サイト上のすべての材料は、Skyworks の所有物であり、米国および国際著作権法により保護されています。 その他すべての著作権がある資料は、それぞれの所有者のものです。
Skyworks サイトのページのコピーを閲覧、印刷、保持できるのは、(1) Skyworks サイトのそのような情報を情報的、個人的、非商用的目的でのみ使用する場合、(2) そのような情報を他人や他団体に送信や転送したり、任意のネットワーク コンピュータに転送したり、任意のメディアに配信したりしない場合、(3) この情報のいかなる形式によるコピーに、法的な通知、著作権、およびその他の特許通知が含まれている場合、(4) そのような情報を修正しない場合に限ります。

本契約書で明示的に記述されている場合を除き、Skyworks サイトの任意の情報のすべてまたは一部を、事前の書面による許可なしで、使用、ダウンロード、アップロード、コピー、印刷、表示、実行、再生産、再発行、ライセンス付与、転送、送信または配布することはできません。 Skyworks サイトの任意の資料を再印刷または再生産する許可が必要な場合、webworks@skyworksinc.com までお問い合わせください。ここで明示的に付与されていないすべての権利は保持されます。

Skyworks とのコミュニケーション
Skyworks 製品、サービスおよびこのサイトについて、Skyworks サイトを介してお送りいただけるご意見およびご提案をお待ちしております。 製品発注、お客様へのサービスの対応、業務問題、投資家への後方活動に関するお問合せは、すべて機密に行われます。 未承諾で Skyworks に送られた製品またはサービスに関する提案、アイデア、コンセプト、ノウハウ、技術は、本規約と条件の次の節で説明する「ユーザーコンテンツ」と同様に Skyworks の所有物として見なされます。

ユーザーによる Skyworks への寄付
将来、情報、意見、記事、リンク、ソフトウェアまたはその他の資料などのコテンツを Skyworks サイトに寄付し、Skyworks サイトで提供されることがあるカスタマイズした E メールサービス、チャット、掲示板サービスを使用するその他の Skyworks サイト ユーザーと通信できることがあります。 Skyworks サイトを介したサードパーティへのコンテンツ寄付または通信は、すべて本規約と条件の「ユーザー コンテンツ」と見なされます。 特に書面による指定のない限り、Skyworks サイトに送られる、または Skyworks サイトに適用されるサービスを介して送られるすべてのユーザー コンテンツは、非商用的で、機密でないものと見なされます。 ユーザー コンテンツを Skyworks に送る、または Skyworks サービスを介して送ることにより、貴方は、世界的な規模で、制限および補償金なしで、ユーザー コンテンツのすべての権利、資格、所有権 (ユーザー コンテンツに関連するすべての著作権やその他の知的財産権を含むがこれに限定されるものではない) を Skyworks に譲渡することに同意します。

Skyworks は、サードパーティまたは明示的にも暗黙的にもこの種の責任のある Skyworks サイトのユーザーからアイデアまたは提案を受けません。 Skyworks にアイデア、情報、提案、その他の資料 (「情報」) を送る場合、貴方は、その情報に関する信頼関係はなく、その情報に関するいかなる責任も Skyworks は負わないことに同意します。 Skyworks に送るこのような情報やアイデアのすべての権利を明示的に否定および放棄し、Skyworks は責任を負うことなく、いかなる方法でも自由に使用できることに同意します。

Skyworks は、次のような場合でない限り、貴方の名前またはユーザー コンテンツを送ったという事実を公開しません。 (a) 名前を使用する権利が取得されている場合; (b) ユーザーにより送られるユーザー コンテンツを公開またはその名前と使用することを事前に通知されている場合; (c) 法律により要求された場合。 Skyworks サイトで開示される任意の情報は、公的な情報になり、任意の個人情報を開示するときに十分に決定しなければならないので注意してください。

Skyworks サイトのユーザー コンテンツは、必ずしも Skyworks の考えや意見を表すものではありません。 Skyworks は、ユーザー コンテンツが Skyworks サイトで公開される、または別のユーザーに送信される前に、確認または監視しません。 任意のユーザー コンテンツまたはユーザー間のコミュニケーションに対しては、Skyworks サイト上または Skyworks サイトで提供されるサービスを介してでも、Skyworks はその責任は負いません。 Skyworks またはその他のユーザーに不法な、または禁止されている、任意の特許を侵害する、中傷的、不快な資料を含むがこれに限定されるものではないコンテンツを提供した場合、Skyworks サイトへのアクセス権を失い、責任を問われることがあります。 このような資料を Skyworks サイトで発見した場合、webworks@skyworksinc.com までお知らせください。

Skyworks は、Skyworks サイトの運営または本規約と条件の執行により生じた任意のデータ損失の責任は負いかねます。 Skyworks は、
Skyworks に送られた、または Skyworks サイトを介したユーザー コンテンツを保存または返却しません。 Skyworks サイトに送るユーザー コンテンツのバックアップ コピーをとっておくことをお勧めします。

貴方は、禁止されているコンテンツ
以下のようなコンテンツを Skyworks サイトに送信、または Skyworks サイトを介してアクセスされる E メールに添付しないことに同意します。

  • 任意のグループまたは個人に対する人種差別、偏見、嫌悪、身体的危害など、明かに不快なもの
  • 未成年者に有害なものまたはその可能性のあるもの、18 歳未満の人に性的または暴力的な方法で影響を及ぼすまたは描写するもの、18 未満の人から個人的な情報を求めるもの
  • 嫌がらせ、または他人の嫌がらせを支持するもの
  • 迷惑メール、チェーンメール、未承諾の大量メール (「スパミング」) に関わるもの、またはサードパーティへの未承諾/未許可の E メールに関わるもの
  • 不法な活動や行為を助長するもの、不法な兵器の作成や購入、テロ行為の共謀、個人プライバシの侵害、コンピュータウイルスの提供や作成などの不法な活動に関する操作情報を含むもの
  • 任意のパーティの特許、商標、企業秘密、著作権、報道権、その他の所有権または知的財産権を侵害するもの、海賊版コンピュータプログラムまたはそれらへのリンクまたはメーカーが取り付けたコピー防止機能付きデバイスを回避する情報の提供など他人の作品の不法なまたは未許可のコピーを助長するもの
  • 制限付きまたはパスワードで保護されたページ、隠しページや画像 (別のアクセス可能ページとのリンクがないもの) を含むもの
  • ポルノ物、または虚偽や誤解を招く恐れのある、不正な、脅迫的な、わいせつな、中傷的な、名誉を毀損する情報を含むもの
  • ウイルスやその他のコンピュータコード、またソフトウェア、ハードウェア、電気通信設備の機能性を無効、損傷、制限する、あるいはサードパーティの任意のデータやその他の情報を損傷またはその未許可のアクセス権を取得するように設計または意図されたファイルやプログラム
  • 他のユーザーから商用または非合法でパスワードや個人の ID 情報を求めるもの
  • 事前の書面による許可のない、コンテスト、懸賞、交易、広告またはネズミ講など、商用活動および/または販売に携わるもの
  • Skyworks の従業員や代理人など、個人や団体になりすますもの

アカウント
貴方は、アカウント アクセスおよびパスワードを悪用または不正使用しないことに同意します。 貴方は、パスワードは本人のみが使用し、そのセキュリティを保護するための正当な予防策をすべて行うことに同意します。 組織の代表としてアカウントおよびパスワードを取得し、数人の従業員または組織のエージェントが同じアカウントおよびパスワードを Skyworks サイトで使用する場合、組織は、規制に基いた、またはパスワードへのアクセス権を持つ人がアクセスする必要がなくなったときの可能な最小グループへのパスワードの制限やパスワードの変更を含むがこれに限定されるものではない、アカウントを保護するための正当な予防策をすべて行うことに同意します。

サードパーティ コンテンツ
サードパーティ ベンダーの特定のコンテンツが Skyworks サイトの一部として使用できる場合もあります。 このコンテンツは信頼できるものと認識しておりますが、Skyworks は、このコンテンツの正確さ、信頼性、完全性を承認または保証しません。

リンクおよび検索結果
Skyworks サイトは、他のサイトへのリンクを含んだり、他のサイトを参照またはリンクする検索結果を自動的に生成することがあります。 サードパーティ サイトへのリンクをクリックすると、Skyworks サイトから移動します。 Skyworks は、リンクされているサードパーティ サイトを管理または保証しません。また、Skyworks は、リンクされているサードパーティ サイトのコンテンツ、リンクされているサードパーティ サイトに含まれるリンク、あるいは、そのようなサードパーティ サイトへの変更や更新についての責任は負いかねます。 Skyworks は、これらのコンテンツが正確、合法、無害で、コンピュータに悪影響を及ぼす可能性のあるウイルスやその他の機能に対して安全であることは認証や保証、または示しません。 これらのリンクは、便宜上ユーザーのみに提供されているもので、その特定のサードパーティ サイトの規約と条件により管理されます。 Skyworks サイトを使用して別のサイト、またはそれらのへのリンクを検索することにより、貴方は、それにより生じた損傷や損失に対して Skyworks にいかなる権利も主張しないことに同意または理解します。 ただし、Skyworks サイトからのリンクに問題がある場合、webworks@skyworksinc.com までお知らせください。

規約と条件の違反
Skyworks サイトを使用することにより、貴方は、Skyworks が、独自の判断で、事前の通知なく、貴方の Skyworks サイトへのアクセス、Skyworks サイトのアカウント、Skyworks サイトで提供される E メールサービスを終了できること、また Skyworks が、提供されたコンテンツが本規約または条件やその目的に違反および矛盾している、貴方の行為が秩序を乱すものである、あるいは法律、Skyworks の権利、別のユーザーの権利を侵害していると判断した場合、提供された任意のコンテンツを削除できることを理解および同意します。

法律の遵守
貴方は、Skyworks サイトの使用、および Skyworks サイトを介して提供されるサービスの使用に関するすべての適用可能な法律、規則、条例、規制に準拠することに同意します。 Skyworks は、独自判断で、実際のまたは認められる違法行為を法執行機関または関係当局に報告することがあります。

免責条項
このニュース リリースには、Private Securities Litigation Reform Act of 1995 による負債に対する免責を目的とした「見通し情報」が含まれています。これらの見通し情報には、Skyworks の将来の結果 (特定の予測や景気傾向など) に関する情報が含まれます。 そのようなすべての条項は、実際の結果が予測とは大きく異なる、また企業の将来の営業成績、財政状態、キャッシュフローに影響を与える可能性がある、ある程度のリスクや不確定性を免れません。

これらのリスクおよび不確定性には、以下のものが含まれますがこれらに限定されません。 一貫し信頼できるエネルギー源の保守; 半導体産業や企業製品やその顧客製品が扱う市場の循環性質など世界的な経済および市場状況; 新規および既存の製品の需要や市場支持; 急速に変化する技術環境における革新的製品の開発、製造、マーケティング能力; 競争が激化する業界での製品や価格の競争能力; 陳腐化; 主要顧客および顧客在庫調整のタイミングによる購入の損失または削減; 新規製品は発表のタイミング; 原料の使用可能性および利用範囲; 重要な製造装置や生産力; 価格圧力やその他の競争要因; 製品構成の変更; 生産率の変動; 知的財産ポートフォリオを継続して成長および保守する能力や必要なライセンスをサードパーティから取得できる能力; 有能な人材を採用および維持する能力; 企業、その顧客やサプラヤーの労働関係; Skyworks、その顧客やサプラヤーが運営する国での、緊急事態、交通網でのこり得る破壊、外国為替率の変動など、経済的、社会的、政治的状況; 告訴の不確定性、および企業の証券取引委員会で説明されることのあることを含むがこれに限定されないその他の危険や不安。
これらの見通し情報は、この日付においてのみのもので、Skyworks は、新しい情報、今後の出来事などの結果に問わず、この見通し情報を更新または訂正する責任は負いかねます。 Skyworks および Skyworks Solutions は、Skyworks Solutions Inc. 社、または米国およびその他の国おけるその関連会社の商標または登録商標です。 その他すべてのブランドおよび名前は、それぞれの企業の商標です。

米国輸出管理
Skyworks サイトで利用できるソフトウェアは、米国輸出管理下にあります。 この規約と条件および米国やその他の適用可能な法律や規制のすべてに準拠しない限り、本質的なソフトウェアを輸出または再輸出することはできません。 特に、以下に対して、しかし、これらに限らず、ソフトウェアをダウンロード、または輸出や再輸出することはできません。(i) 米国の禁輸国 (国民または地域)。(ii) 米国財務省の「Specially Designated Nationals」、あるいは商務省または国務省の「Table of Denial Orders」にリストされている人物。 上記の国や上記のリストの国民または地域に居るまたはその管理下にあるユーザーにこのようなソフトウェアへのアクセスを禁止することを示し、保証します。 貴方は、この項を違反したことによる、またはそれに関する任意のおよびすべての負債に対して、Skyworks に補償しかつ無害に保ち、保護することに同意します。

免責条項
Skyworks は正確で最新の情報を提供するよう努めていますが、Skyworks サイトに含まれている規則書および情報は、技術的な不正確さ、誤字が含まれることがあり、また通知せずに変更または更新されることがあります。 Skyworks は、Skyworks サイトの情報を更新する責任は負いません。 Skyworks は、Skyworks サイトで提供されるコンテンツまたはその他の情報が正確で最新のものであること、または発送状況や出荷状況など、サービス取得の手順やサービス自体が正しく運営されることは保証できません。 Skyworks は、このサイトは連続するまたはエラーのないものとは保証しません。Skyworks は、いつでも、サイトのページを改正し、それらへのアクセスを取り消す権利を保持します。 間違ったサプラヤー情報、誤字などにより、サービスが利用できないまたは正しく機能しない場合でも、Skyworks はそのようなサービスの提供を拒否、またはそのようなサービスへの発注を取り消す権利を保持します。 サービス利用可能性の情報は、通知なしで変更されます。

Skyworks サイトおよび Skyworks サイトのコンテンツは、「現状」または「利用できるもの」として Skyworks により提供されます。 適用可能な法律で許可できる限り、Skyworks は、Skyworks サイトの運営、および Skyworks サイトに含まれるまたは発注される情報、コンテンツ、サービス、資料に関して、特定の目的に対する違反がないこと、市場性、適合性の暗黙の保証を含むがこれに限らずいかなる表現および保証を、明示的にも暗黙的にも放棄します。
さらに、Skyworks は、Skyworks サイトを介して提供される、または Skyworks サイトと連動して使用されるいかなるサービスに関するいかなる表現や保証もせず、明示的および暗黙の保証を放棄します。

責任限定
適用可能な法律で許可できる限り、Skyworks は、Skyworks サイトまたは Skyworks サイトの一部として提供されるサービスの使用に関する、直接的、特別、間接的、偶発的、遠隔的、結果的または懲罰的な (利益や収益を含むがこれに限らない) 損傷を含むがこれに限らないいなかる損傷、あるいはこのサービスの使用または使用できないことによる事業中断にも、SKYWORKS または SKYWORKS のエージェントがそのような損傷の可能性を忠告されていた場合でも、協定、不法行為、厳格責任、またはその他の法的理論に対する責任は負いかねます。

適用可能な法律
貴方は、Skyworks によるいかなる法的手段も、国際物品売買契約に関する国連条約またはアメリカ統一コンピュータ情報取引法の法の原則の対立に係わらず、カリフォルニア州の法により管理されていることに同意します。 貴方は、Skyworks サイトの使用または Skyworks サイトでの発注による訴訟の唯一の裁判権および裁判地は、カリフォルニア州オレンジカウンティーの適切な連邦または州裁判所であることに同意します。 Skyworks は、Skyworks サイトのコンテンツは、米国外のアクセスに適していることを表現しません。 Skyworks サイトから米国外にアクセスすることを選択した人は、その独自の責任ある決断によりそうしたもので、その地方の法律に従う責任があります。 規約および条件の何れかの条項が、無効または法的強制不能と判断される場合、その条項は削除され、残余の条項が実施されます。

補償
Skyworks サイトを使用することにより、貴方は、Skyworks、その子会社、関連会社、役員、エージェント、およびその他のパートナーや従業員を、別のサイトへのリンクの提供、Skyworks サイトの任意のコンテンツのアップロード、Skyworks サイトを介した Skyworks へのその他の情報の提供など、損失、負債、クレームや請求から補償しかつ無害に保つことに同意します。

Copyright c 2002-2003 Skyworks Solutions, Inc. - All rights reserved.