鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠製品

Skyworksは、現在、電子機器に使用される鉛(Pb)、水銀(Hg)、カドミウム(Cd)、クロミウム(Cr+6)、ポリ臭化ジフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)の規制に適合した鉛フリーおよびRoHS指令準拠のパッケージングで多岐にわたる各種のシリコンおよびガリウムヒ素装置を提供しています。 Skyworksは、カスタマーと連携し、そのニーズを満たし、RoHS、JEITA(社団法人電子情報産業協会)、NEMI (National Electronics Manufacturing Initiative)などの国の指導や業界指針への準拠を確保するために注力しています。

 

免責事項

Skyworksは、ここに掲載されている情報は、掲載時点でSkyworksの知る限り最も正確なものであり、偽りがないことを表明します。 サードパーティーによって提供される情報に基づく知識や意見であり、Skyworksは、そうした情報の正確さについては保証しません。 さらに、Skyworksの情報は、社内工程情報から得られた初期値により構成されたもので、Skyworks委託メーカーが使用するすべての工程には該当しない場合があります(すなわち、初期値は鉛フリーのパッケージングを示していても、一定の委託メーカーによるパッケージングには鉛が含まれる場合があります)。 こうした委託メーカーおよび他のサードパーティーからの情報の統合を改善する努力は現在、進行中です。 Skyworksは、販売代理店に正確な情報を提供するために、適切な手順を実行していますが、手に入る材料や化学薬品について適切なテストまたは化学分析が実施されていない場合もあります。 一定のSkyworksサプライヤーは、原料成分情報が商標や特許で保護されていることから、こうした原料のCAS登録番号については入手できません。 法の許す最大限の範囲において、Skyworksは、Skyworksの環境ウェブサイトで提供される情報からいかなる間接的、特別の、付随的、結果的、あるいはその他の生じた懲罰的損害については責任を負いません。

   
   

INNOVATION TO GO

選択された製品は、今すぐオンラインで
ご購入いただけます。 ここをクリックして
サンプル/デザイナーキットをご注文ください。

グリーンイニシアチブ

当社は環境保全に取り組んでいます。 詳細情報